This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules TMS5704357BZWTQQ1的系统跟踪

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172843/tms570lc4357-system-trace-with-hercules-tms5704357bzwtqq1

器件型号:TMS570LC4357

您好!


我想确认使用    Hercules  TMS5704357微控制器上的 XDS560v2执行系统跟踪所需的信号较少的接口。

根据 仿真和跟踪接头技术参考手册(修订版 I)-表2;建议使用 TI 20引脚仿真器接头 通过  EMU0:4支持系统跟踪导出、但  TMS5704357微控制器中不存在这些信号。 是否有任何信号子集(可能在 ETM 模块中)可仅用于系统跟踪。  

提前感谢您

此致


Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Roberto:

    TMS570不支持 EMU[4:0]。 TMS570LC43x 具有 ETM 模块、 可提供程序执行的指令和数据跟踪。 XDS560v2 Pro trace 可用于跟踪目的。 使用60引脚 MIPI 连接器。

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 QJ Wang、

    在使用这个 60引脚 MIPI 连接器之后、我想确认60引脚 MIPI 连接器 和 Hercules TMS570LC43x 的正确引脚输出。

    我找到了这个 RM57L Hercules 开发套件(HDK)(ti.com)-表2-6 MIPI 连接器信号映射。 请确认此信号映射是否正确、并应使用   XDS560v2进行系统跟踪。

    谢谢

    Roberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    QJ 休假。

    您是对的、您可以使用 MIPI 连接器信号映射。

    但更准确地说、您可以在下面的路径中引用 TMS570LC43x 的 HDK

    TMS570LC43x Hercules 开发套件(HDK)用户指南(修订版 A)(TI.com)

    用户指南中的 J19。

    您也可以参考下面的原理图。

    e2e.ti.com/.../TMS570LC43_5F00_SCHEMATICS_5F00_REVE.pdf

    注意:实际上 ETM 和 EMIF 模块引脚是重叠的、因此在上面的原理图中、这些线路被并行分配给一 个动态 RAM (IS42S16400F)和60引脚 MIPI 连接器、所以请仔细验证。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532853" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172843/tms570lc4357-system-trace-with-hercules-tms5704357bzwtqq1 ]我想确认使用    Hercules  TMS5704357微控制器上的 XDS560v2执行系统跟踪所需信号数量较少的接口。

    您能否说明您希望将系统跟踪用于什么用途?

    我的理解是、基于 Cortex-R  的 TMS5704357不支持系统跟踪(STM)、但具有 ARM 内核引脚跟踪(ETM)。

    来自 TMDSEMUPROTRACE :

    跟踪功能:

    • DSP 内核引脚跟踪适用于66AK2x、C66x、C645x 和 C647x 器件
    • ARM 内核引脚跟踪(ETM)可用于 AM437x、66AK2x、RM46x、RM57x、TMDS570LS31x/21x 和 TMS570LC43x 器件
    • 系统引脚跟踪适用于启用系统跟踪的器件、例如 AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、 AM38x
    • 内核和系统跟踪可通过 ETB 在选定的 ARM 和 DSP 处理器中获得
    • 有关特定器件跟踪功能的更多信息、请参阅其技术参考手册(TRM)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532853" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172843/tms570lc4357-system-trace-with-hercules-tms5704357bzwtqq1/4415826 #4415826")我找到了此 RM57L Hercules 开发套件(HDK)(ti.com)-表2-6 MIPI 连接器信号映射。 您能否确认此信号映射是否正确、并应使用   XDS560v2进行系统跟踪。

    HDK 上 MIPI 连接器的引脚排列正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认@QJ Wang

    @Chester Guillon -我正在开发基于  TMS5704357微控制 器的卡、此查询的目的是确认启用系统跟踪(或 UC 和 XDS560v2支持的任何其他形式的跟踪)以支持软件/硬件开发和验证活动所需的硬件配置是什么。 抱歉、我不确定引脚迹线和系统迹线之间的区别是什么。 在此阶段、我的目的是确认使用 此微控制器和仿真器执行跟踪所需的硬件接口。 似乎得出的结论是   、沿着这个线程讨论的60引脚 MIPI 连接器和引脚分配是正确的方法。

    谢谢大家  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认@QJ Wang

    @Chester Guillon -我正在开发基于  TMS5704357微控制 器的卡、此查询的目的是确认启用系统跟踪(或 UC 和 XDS560v2支持的任何其他形式的跟踪)以支持软件/硬件开发和验证活动所需的硬件配置是什么。 抱歉、我不确定引脚迹线和系统迹线之间的区别是什么。 在此阶段、我的目的是确认使用 此微控制器和仿真器执行跟踪所需的硬件接口。 似乎得出的结论是   、沿着这个线程讨论的60引脚 MIPI 连接器和引脚分配是正确的方法。

    谢谢大家