This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:输入捕捉备用 GPIO 输入状态

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0L1305, LP-MSPM0L1306, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174992/mspm0l1305-input-capture-alternate-gpio-input-status

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306LP-MSPM0L1306MSPM0G3507

尊敬的 TI 员工

     我使用 MSPMOG3507 TIME 的输入捕获,在 GPIO 状态后获取时间,但 DOn‘t 读取 GPIO 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong、

    您能否详细说明您看到的问题? 如果要读取 GPIO,可以使用 Driverlib  DL_GPIO_readPins() API。

    此外、您应该使用下面的示例 使用 此器件的 SDK 的\mspm0_SDK_0_54_00_03_eng\examples\nortos\LP_MSPM0L1306目录。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    可以正确读取 GPIO 状态、但不能在输入捕捉。后读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong、

    您是否修改了代码?  

    我还想指出的是、您提到的示例中使用的开关的默认引脚与 MSPM0L1305不兼容。 因此、为什么要使用 LP-MSPM0L1306目录中的示例。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0G3507不包含器件型号 选项。它们在 GPIO 和时间?中有很大不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong、

    有关 MSPM0G3507的更多信息、请与 TI 代表联系。  不过、它具有与 MSPM0L1306/1305不同的可用 GPIO。

    此致、
    Brandon Fisher