This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:关于以太网协议支持

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175918/tm4c1294kcpdt-regarding-ethernet-protocol-support

器件型号:TM4C1294KCPDT

 TM4C1294KCPDTI3R 是否支持 EtherNet/IP 协议?

我不太清楚这一点、但我知道该器件支持以太网(10/100)。

设备是否可以物理支持 EtherNet/IP?
如果是、 是否可以通过第三方软件支持来支持 EtherNet/IP 协议?
TI 是否有适用于此器件的 EtherNet/IP 代码/示例?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我们不支持 TM4C 器件上的 EtherNet/IP 协议。

    我不确定器件是否能够物理支持它、从我所了解到的内容来看、它似乎是相当密集的处理。 我们 从未尝试在器件上执行 CIP 或 EtherNet/IP。 我担心的是缺乏有效执行协议的处理能力。

    此致、

    Ralph Jacobi