This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:tm4e1231h6zrb 无功能状态

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176071/tm4c1231h6pz-tm4e1231h6zrb-no-functional-state

器件型号:TM4C1231H6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4E1G31H6ZRBI

尊敬的 TI 支持团队:

 

我们在 TM4E1231H6ZRB 上遇到无法正常工作的状态。 该部件完全不工作、无法访问 UC。 唯一的反馈是 JTAG TDO 引脚上的连续15Hz 方波。

您能不能告诉我们是否存在导致此类行为的故障模式?

 

非常感谢、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

     您发现此问题的器件的完整器件型号(I、IR、i7、I7R 等)是多少? 我需要先了解您所使用的器件的版本、然后才能提供准确的反馈。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    器件版本应为6。

    我们看到 以下两个 p/n 的问题: TM4E1231H6ZRBI 和 TM4E1G31H6ZRBI

    谢谢、

    Lorenzo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    明白。 我将在这里假设您也在使用 EEPROM。

    如果是、 此器件修订版6的勘误表中包含 MEM#04、该器件可能无法正常工作。

    如果器件在这种情况下无法正常工作、则会观察到15Hz TDO 输出是其中一种症状。

    另一种不太可能但会影响这两个版本的可能性是 MEM#05。 在这种情况下也会出现同样的症状。

    通常、如果观察到15Hz TDO 输出、则表示器件已被呈现为不可操作且无法恢复、因此您需要更换器件。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    实际上、我已经意识到需要更换器件、但我想确保故障模式的根本原因、以免我的系统再次受到影响。

    除了 MEM#04和/或 MEM#05之外、还有其他可能会导致该行为吗?

    此外、我目前正在使用 EEPROM 来实现计时计数器、是否有方法执行安全写入操作?

    感谢您的支持、

    Lorenzo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我不知道会导致这种情况的任何其他已知重复问题、但始终存在系统特定故障的可能性、例如 ESD 或过流等

    对于 EEPROM、勘误文档概述了所有可能的权变措施。

    此致、

    Ralph Jacobi