This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在 C 源代码的现有工程中导入 C++源文件

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174601/msp432e401y-importing-c-source-files-in-existing-project-of-c-source

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 TI:

我想将 C++驱动程序源文件导入只有 C 源文件的当前项目中。  

需要进行哪些更改。 如何包含 C++库文件以解决错误。

这些更改需要在 CCS Studio 中的构建设置中完成。

此致、

Naga narasimha Rao p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、  

    您能否告诉我们您在构建项目时获得的错误输出?  

    谢谢、
    Martin