你(们)好
在对 TMDS273GPEVM 进行评估后、我们目前正在设计基于 AM2732的产品。 由于产品由电池供电、我们需要在某些状态下降低处理器的功耗、并对此有一些疑问。
Q1:如果未使用 LVDS 和 CSI 引脚/接口(即 NC)、则电源输入 VIOIN_18LVDS 和 VIOIN_18CSI 电源输入是否可以连接到 GND? 这是否提供了任何额外的省电(而不是仅从 SW 禁用/时钟门控这些 IP)?
Q2:VPP 电源输入电压指定为1.7V、但当前使用情况不是。 EVM 板在该输入端具有1A LDO、这似乎很奇怪。 您是否有关于此引脚当前使用情况的任何规格?
Q3:McASP 外设(既不在 DS 中也不在 TRM 中)没有时序规格。 您是否有任何具体有关最大位时钟速率的规格?
Q4:在 DS (第23页)中、焊盘 V17和焊盘 W17都可以引脚多路复用、输出为 RTCSS_MCASPC_DAT2。 同时、RTCSS_MCASPC_DAT3在任何焊盘上都不可用。 这是否是拼写错误?
Q5:1.8V 模式下的 LVCMOS VIH (LVCMOS 引脚的输入电压高)参数指定为1.71V、这与1.8V 模式下的最小 VIOIN 值相同。 如果 VIOIN 接近其最小值并且没有噪声裕度的空间、则任何驱动电路实际上都不可能实现这一点。 1.8V LVCMOS 输入的实际 VIH 是多少?
此致、
Paul