This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:低功耗问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166972/am2732-low-power-questions

器件型号:AM2732

你(们)好

在对 TMDS273GPEVM 进行评估后、我们目前正在设计基于 AM2732的产品。 由于产品由电池供电、我们需要在某些状态下降低处理器的功耗、并对此有一些疑问。

Q1:如果未使用 LVDS 和 CSI 引脚/接口(即 NC)、则电源输入 VIOIN_18LVDS 和 VIOIN_18CSI 电源输入是否可以连接到 GND? 这是否提供了任何额外的省电(而不是仅从 SW 禁用/时钟门控这些 IP)?

Q2:VPP 电源输入电压指定为1.7V、但当前使用情况不是。 EVM 板在该输入端具有1A LDO、这似乎很奇怪。 您是否有关于此引脚当前使用情况的任何规格?

Q3:McASP 外设(既不在 DS 中也不在 TRM 中)没有时序规格。 您是否有任何具体有关最大位时钟速率的规格?

Q4:在 DS (第23页)中、焊盘 V17和焊盘 W17都可以引脚多路复用、输出为 RTCSS_MCASPC_DAT2。 同时、RTCSS_MCASPC_DAT3在任何焊盘上都不可用。 这是否是拼写错误?

Q5:1.8V 模式下的 LVCMOS VIH (LVCMOS 引脚的输入电压高)参数指定为1.71V、这与1.8V 模式下的最小 VIOIN 值相同。 如果 VIOIN 接近其最小值并且没有噪声裕度的空间、则任何驱动电路实际上都不可能实现这一点。 1.8V LVCMOS 输入的实际 VIH 是多少?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我现在有几个问题的答案、我将在本周内回答其余问题。

    Q4:在 DS (第23页)中、焊盘 V17和焊盘 W17都可以引脚多路复用、输出为 RTCSS_MCASPC_DAT2。 同时、RTCSS_MCASPC_DAT3在任何焊盘上都不可用。 这是否是拼写错误?

    • RTCSS_MCASP_DAT3在焊盘 V17 (引脚多路复用模式4)上可用。  这是数据表中的一个拼写错误、将被更正。

    Q5:1.8V 模式下的 LVCMOS VIH (LVCMOS 引脚的输入电压高)参数指定为1.71V、这与1.8V 模式下的最小 VIOIN 值相同。 如果 VIOIN 接近其最小值并且没有噪声裕度的空间、则任何驱动电路实际上都不可能实现这一点。 1.8V LVCMOS 输入的实际 VIH 是多少?

    •  实际 VIH 为1.71V、以保证 LVCMOS 上的"高"读数。  噪声容限的测量范围是1.8V、而不是1.71V。  我们建议在1.8V 电压下运行该电源、其中允许的噪声容限为1.8V 和1.71V 之间的差值。   

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q2:VPP 电源输入电压指定为1.7V、但当前使用情况不是。 EVM 板在该输入端具有1A LDO、这似乎很奇怪。 您是否有关于此引脚当前使用情况的任何规格?

    • VPP 上的最大电流为100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    Q4:感谢您的快速回复、我更正了焊盘 V17的引脚多路复用表。

    Q5:(VIH 处于1.8V 电源运行)、您能否与设计团队确认实际 VIH 为1.71V? 针对1.8V 电源的 JEDEC LVCMOS 技术规格 被给出为 Vio_supply 的65%、而不是一个硬值。 即使 电源为标称1.8V、也几乎无法找到任何额定 VOH>=1.71V 的半导体。 对于几乎所有芯片、VOH=Vio_suppli-0.45V、如 JEDEC 标准中指定的。 如果您对 GPIO 输入具有这种严格的容差、 则我们将强制使用3.3V GPIO 并使用 转换为1.8V LVCMOS 的电平转换器 IC 来保持这种严格容差(如果我们可以找到任何)。

    查看数据表、对于3.3V 模式、VIL 也是不切实际的、因为它比3.3V 模式的 VIH 要高... 我以前没有注意到、因为我们要使用1.8V 模式。 请您澄清这些价值观吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    Q3:McASP 外设(既不在 DS 中也不在 TRM 中)没有时序规格。 您是否有任何具体有关最大位时钟速率的规格?

    • 有关 MCASP 时序要求、请参阅下表:

    我将为您收集有关 Q5的更多详细信息和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q5: 根据设计团队的要求、1.8V 模式和3.3V 模式下的所有 LVCMOS IO 参数(VIL、VIH、VOL、VOH 等)均符合 JEDEC 标准。

    1.8V 模式下的最小电源电压为1.71V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    感谢您的回答、他们非常乐于助人! 我假设您没有收到任何关于 Q1的反馈。

    不过、我有一个新问题:

    Q6:在数据表第50页中、表7-11将 CMOS 电平输入时钟的 DC-VIL 定义为20mV。 您可以确认这一点吗? 这似乎与其他 VIL 规格不现实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我仍在努力为您提供问题1的答案。

    Q6:在数据表第50页中、表7-11将 CMOS 电平输入时钟的 DC-VIL 定义为20mV。 您可以确认这一点吗? 这似乎与其他 VIL 规格不现实。

    • 这是一个误差、DC-VIL 值应为0.2V
    • 请注意、数据表中的 DC-VIH 值也不准确。  DC-VIH 的正确值为:
      • 最小值:1.6V
      • 最大值:1.95V  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答! 我将在 Q1上等待答案、可能会创建具有这两种可能性的测试板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    我有一个问题的答案:

    Q1:如果未使用 LVDS 和 CSI 引脚/接口(即 NC)、则电源输入 VIOIN_18LVDS 和 VIOIN_18CSI 电源输入是否可以连接到 GND? 这是否提供了任何额外的省电(而不是仅从 SW 禁用/时钟门控这些 IP)?

    • 建议将电源输入连接到1.8V

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    非常感谢、您的回答非常有用。 我们非常感谢并更保证在我们的设计中使用此处理器。

    此致、

    Paul