This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:检查以太网交换机通信的基本代码

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174750/tm4c1292ncpdt-basic-code-to-check-ethernet-switch-communication

器件型号:TM4C1292NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我能否有一个基本的示例代码用于检查使用以太网交换机 IC 的 RJ-45和光纤端口通信?

如果需要将任何实用程序与 PC 连接以检查是否相同?

谢谢、

Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    我们的以太网专家将于周一11月28日回复此请求。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    当然、我将等待响应。

    此致、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TivaWare 库中提供了多个以太网示例。  所有这些都使用 TCP/IP 堆栈。  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_uIP 是所有示例中最简单的示例。 Enet_UIP 使用 UIP 堆栈、这是一个比 lwIP 更小的堆栈。 如果没有使用堆栈、我们就没有任何其他以太网示例、如果这是您想要的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如何使用此代码检查使用以太网交换机与 RJ-45和铜缆端口的基本通信?

    我们是否需要安装一些 PC 实用程序?

    谢谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     该示例演示了一个简单的 Web 服务器。 如果工作正常、则表示以太网接口工作正常。 请参阅 LaunchPad 用户指南、其中包含显示 MCU 和 RJ45之间连接的原理图。 如果您询问如何检查以太网交换机上的 RJ45、那么我不知道建议什么。 以太网交换机通常是连接计算机网络上的设备的网络硬件。 我不知道谁是网络交换机的制造商。 您可以询问他们是否有任何诊断工具来检查其产品的良好状况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我将介绍 Microchip KSZ8765的以太网收发器 IC、该 IC 需要通过微控制器进行配置、并进一步连接到 RJ-45和光纤端口。

    此致、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们对第三方产品没有任何经验。 我认为最好与 Microchip 联系、以获取有关任何实用程序的支持、以检查  KSZ8765与网络之间的连接。