This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:从 Windows 主机使用 UniFlash 并将 AM335x 引导的 ROM 映像从主机 PC 下载到 INRAM 时的过程

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168029/uniflash-procedure-when-using-uniflash-from-a-windows-host-and-downloading-the-rom-image-for-am335x-boot-from-the-host-pc-to-inram

器件型号:UNIFLASH

您好!

当从 Windows 主机使用 UniFlash 并将 AM335x 引导的 ROM 映像从主机 PC 下载到 INRAM 并执行时、您能告诉我 UniFlash 过程吗?

谢谢、

Astro