This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:无线更新

Guru**** 2845740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174373/cc2652r7-over-the-air-updates

 数据表显示它支持 OTA 更新。 但是,我找不到有关如何执行该操作的更多信息。 我计划将其用作案件控制员。 从 Lock-app 示例中、生成的二进制文件为~650KB。 此控制器的总内存为704kB。 我不确定现在是否执行 OTA。

我们是否需要添加外部闪存? 它是否会连接 SPI?

此处需要一些指导、了解使用此控制器进行 OTA 的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="544911" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174373/cc2652r7-over-the-air-updates 我们是否需要添加外部闪存? 它是否会与 SPI 连接?[/quot]

    是的、没错。 我们的 LaunchPad 通常附带容量为1MB 的外部 SPI 闪存。

    [引用 userid="544911" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174373/cc2652r7-over-the-air-updates ]\n 数据表 显示它支持 OTA 更新。 但是,我找不到有关如何执行该操作的更多信息。 我计划将其用作案件控制员。 从 Lock-app 示例中、生成的二进制文件为~650KB。 此控制器的总内存为704kB。 我不确定现在是否执行 OTA。[/quot]

    每种技术(例如 BLE、Zigbee、Matter)可能都有自己的 OTA 机制。

    我们的 Matter 器件实现了 OTA 请求器。 如果它检测到 OTA 提供程序并且有新映像、则可以开始 OTA 过程。

    特定于平台的实施部分如下: https://github.com/TexasInstruments/matter/blob/v1.0-ti-branch/src/platform/cc13x2_26x2/OTAImageProcessorImpl.cpp

    谢谢、
    Toby