This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:I2C 工作示例

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173773/tm4c1292ncpdt-i2c-working-example

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我可以有一个 I2C 的工作示例 CCS 项目吗?

TI-RTOS 中给出的 I2C 示例似乎没有运行。

谢谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    我不记得 TI-RTOS 中的 I2C 示例存在问题。 您的电路板上是否安装了上拉电阻器? 您是否在不进行修改的情况下使用开箱即用的示例?

    我们在 TivaWare 中有一些裸机示例、也可以进行测试、例如 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-senshub 下的 Humid_sht21_Simple

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    您能否在这篇文章中分享一个简单的 I2C 示例代码?

    我无法获取运行条件下的示例代码。

    谢谢、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、上拉电阻已安装在 I2C 线路(SCL、SDA)上、并尝试在不进行任何修改的情况下使用示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    我没有任何更简单的示例可供使用-我引用的示例是基本的示例。

    如果您可以描述如何对接口进行测试、那么我可以尝试并提供调试指导。 不过、很难猜测到目前为止您为测试该测试所做的工作。 您是否只是测量信号的 I2C 引脚、看不到任何输出?

    此致、

    Ralph Jacobi