This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:支持(SDD1306) OLED 的 MSP432驱动程序

Guru**** 2937590 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174595/msp432e401y-msp432-driver-support-for-sdd1306-oled

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E411Y

尊敬的 TI:

我将 (EA OLEDS102-6) OLED 与 msp432e401y 微控制器搭配使用、而 OLED (128x64)具有 SDD1306控制器。

如果有适用于 OLED 显示屏的驱动程序库、请告知我。

此致、

Naga narasimha Rao p   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    抱歉、我们没有这样的 OLED 显示驱动程序库。 我们的大多数图形库示例都适用于 MSP432E411Y、并以 TFT 显示屏为中心。

    此致、

    Ralph Jacobi