This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:看门狗不工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129351/mcu-plus-sdk-am243x-watchdog-does-not-work

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

因此、我注意到、无论我是如何通过 SYSCFG 或手动配置看门狗、它都不执行任何操作。

这是我使用的配置。 此外、如果设置为100%或任何其他值、它也不会改变。 永远不会发出热复位。 首先、我尝试手动设置所有内容、因为 SYSCFG 使用对于我们的抽象架构来说实际上并不实用。
因此我尝试了以下操作(只是从生成的文件复制了这些内容):

        Watchdog_Params      params;

        Watchdog_paramsInit(&params);
        params.resetMode  = Watchdog_RESET_ON;
        params.windowSize = Watchdog_WINDOW_100_PERCENT ;
        params.debugStallMode = Watchdog_DEBUG_STALL_ON;
        params.expirationTime = expirationTime;
        watchDogHandle_ = Watchdog_open(CONFIG_WDT0, &params);
        platformAssertFormat(watchDogHandle_ != nullptr, "could not create Watchdog. Did you already occupy this one via SysCfg?");

        int32_t status = 0;
        /* first we need to configure the clocks */
        status = SOC_moduleClockEnable(TISCI_DEV_RTI8, 1); // enable clock for WD
        platformAssert(status == SystemP_SUCCESS);
        // set clock-frequency for WD (copied from SysCfg generated stuff)
        status = SOC_moduleSetClockFrequency( TISCI_DEV_RTI8, TISCI_DEV_RTI8_RTI_CLK, 32552 );
        platformAssert(status == SystemP_SUCCESS);

因为这不起作用、所以我只使用生成的东西。 但它是相同的。 不管用。

我们目前使用的是版本08.02的 SDK。 由于我们依赖于一些也使用08.02 -SDK 的外部第三方公司库。

我现在将自己实施硬件计时器以实现看门狗行为、但这应该得到修复。

SDK 08.03的文档。 没有什么帮助: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/DRIVERS_WATCHDOG_PAGE.html

它没有关于要配置的时钟的任何说明、只是涵盖了看门狗的一小部分。

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我将在本月31日之前回来讨论此项目、请允许我花些时间分析主题并回复。

    谢谢、

    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我已从 AM243x mcusdk 中打开 Watchdog_interrupt 示例并尝试更改 WDT 窗口大小、我可以看到在 syscfg 生成的文件"ti_drivers_open_close.c"文件下对看门狗参数结构进行了适当的更改、如下所示: 调用 DriversOpen()函数时使用此结构。

    在您的代码片段中、我看到您正在为看门狗参数定义一个新实例、并过度编写 syscfg 生成的值。 您是否只能在 syscfg 中进行更改、构建项目(生成了 syscfg 文件)并对其进行测试?  

    我们现在可以关闭此线程、因为您已经告诉您将要实施硬件计时器、但也会从 TI 方面测试此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    我尝试了两种方法:手动设置-没有任何 SYSCFG。 并仅使用 SYSCFG 对其进行设置。 这两种方法都不起作用。 我已经测试了您的建议、但它不起作用。

    在找到使用 TI-Watchdog 的解决方案之前、我希望保持打开状态。

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    好的、我将尝试在评估板上测试这个、并在9月5日之前回来测试这个项目。 此外、我希望您检查位置"  C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_03_00_18\examples\drivers\watchdog\watchdog_interrupt "下的 AM243x 示例代码

    让我们知道这是否有效、因为如果这也不起作用、那么我们还需要其他一些东西来找出根本原因。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    正如我们在每周通话中所讨论的、根据 TRM、AM64x/AM243x 不支持看门狗热复位:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    因此、我尝试接收提到的中断、但这也不起作用。

    我甚至看到了原因:您可以注册并通过 open 函数传递的 callbackFxn 永远不会被调用、因为即使在 SDK 源代码内部、它也不会应用于任何内容。 代码甚至不包含触发中断的提示、TRM 或我也找不到中断。

    源代码如下所示:

    那么、实际上、当配置为 NMI 时、除了清除 WD 状态之外、什么情况都不会发生?

    那么、我如何使用这个看门狗实现来实现看门狗功能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    请尝试导入并构建 watchdog_interrupt_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例。 然后将输出文件加载到 AM243x EVM 上。 在 watchdogCallback()中设置断点,然后运行程序。 您应该在大约10秒内进入中断点、因为观察 GoG 计时器被设置为10000ms (10秒)。 我已经在 AM243x EVM 上使用 AM243x MCU+ SDK 08.03.00.18进行过测试。 它工作正常。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    我刚才在示例中看到、您对看门狗的硬件中断进行硬编码。 文档中的任何地方都没有对此进行说明、看门狗的 API 也没有对此进行说明。 API 提供回调函数、但实际上似乎未使用。

    是否会更新有关此主题的文档? 我们不使用任何示例、也不使用任何 EVM 板。 我们依赖 API 和文档。

    接下来我将使用 Hwi 进行尝试、并保持此线程更新。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    您能向我们展示一下您在谈论什么硬编码吗? 中断编号根据 TRM 针对外设的中断映射进行硬编码。 您可以在 TRM 的2161页中找到它  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "硬编码"可能有点错误。 我的意思是、您只需创建该硬件中断、文档中未提及该中断。 这是示例中的"硬编码"、但没有其他解释。

    这个示例在我们的板上工作、但是一旦我尝试在我们的应用中像示例那样实施它、它就不起作用。 由于我们有一个不同的初始化、我认为 HWI 创建得太晚了、因此我将其直接放在 Drivers_open 之后、就像在示例中所做的那样。 但这并没有解决这个问题。 永远不会发生中断。 我将其设置为1000ms、10000ms、就像示例一样、但没有。

    我在 SYSCFG 中将其设置为触发 NMI 中断 WDT8、依此类推:

    我们将在 C++上下文中创建硬件中断:

        HwiP_Params             hwiPrms;
        int32_t                 status = SystemP_SUCCESS;
        static HwiP_Object       gRtiHwiObject;
        /* Register interrupt */
        HwiP_Params_init(&hwiPrms);
        hwiPrms.intNum      = CONFIG_WDT0_INTR;
        hwiPrms.callback    = &wdCb;
        hwiPrms.args = reinterpret_cast<void*>(this);
        status              = HwiP_construct(&gRtiHwiObject, &hwiPrms);
        
        ...
        
        void wdCb(void *callbackFxnArgs)
    {
    }

    我们永远不会清除看门狗。 因此、我希望不会为窗口提供服务、并且会发出中断。 但不是。

    我尝试手动设置它。 我注意到、在时钟启用之前创建硬件中断时、一旦我们调用 SOC_moduleClockEnable、中断就会直接出现。 直接连接。 因此、两者之间没有时间间隔、窗口将被忽略。
    如果我在时钟启用后更改中断结构、则不会发出中断。
    这是可复制的。

    我出了什么问题?

    编辑:中断终于发生了。 但在设置1000 ms 之后、在设置了大约100秒之后。 我正在进一步调查。 频率/时钟配置似乎有某种错误?

    Edit2:好的,第二次尝试没有在相同的行为下解决。 同样、不会产生中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我现在知道这个问题、您可能无法正确地重置所需的 Watchog 实例、原因可能是中断编号的配置错误。 我知道、除了在 TRM 中没有有关中断编号的详细文档外、您还将讨论如何从 SysConfig 生成中断编号。 感谢您将此事告知我们、我已开始就该问题向专家进行内部沟通、我应该在下周一之前做些什么。  

    感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    首先、根据 AM243x TRM 中的12.5.2.1 RTI 概述、WDT8专用于 R5f0_0、WDT9专用于 R5F0_1、以此类推。  CONFIG_WDT0_INTR (始终为0)将是所有看门狗计时器的中断。

    根据 上一帖子中的 example.syscfg 文件、"WDT Expiring time in millisecond (ms)"设置为10000ms、即10秒。 您应该能够在10秒后获得中断。 您可以将其减少到1000ms (1秒)吗?

    我在您的代码中注意到的另一件事是:

    hwiPrms.args = reinterpret_cast (本);

    我不确定它在做什么。 您现在可以将其注释掉吗?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ming、Hey Kowshik、

    因此、正如 Ming 所说的、设置为0的 INTR 应该是合适的。 我还尝试将其设置为1000ms 和许多其他值。 我还删除了 hwiPrms.args 分配、但它仅是负责中断回调的 c++对象。
    回调本身是一个 static-link-time-member-function、因此 C 上下文可以访问它。 我们还将其用于 IPC/RPMessage、其工作方式符合预期。

    我今天在休假后还注意到、我再次触发中断。 但不会超过预期的时间间隔、而是完全随机变化、例如15秒到更晚。 我现在只能复制一次,但时间似乎有所不同,因为这需要11分钟和~10秒。

    是否可能存在中断问题? 由于该示例似乎也不使用 FreeRTOS 任务、是一个非 RTOS 示例、但我们确实使用任务。 我还通过 readelf 检查了其他第三方库的看门狗符号、在联系它们之后、我也会排除这种情况、因为它们都不使用任何看门狗实例。

    我还检查了 TI8_CFG 寄存器:

    DWWD 寄存器表示违反了窗口、这应该会触发中断、但没有引发中断。

    现在、经过14分钟和~10秒后、又触发了另一个中断、但除了 DWDCNTR 改变外、没有寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    很抱歉没能及时回来。

    这里有三个不同之处:

    1.您使用的是客户电路板、而我们使用的是 AM243x EVM

    2.您使用的是 FreeRTOS,而我们使用的是 NORTOS

    3.您使用的是 C++,我们使用的是 C

    我们能否逐一消除可能出现的问题?

    首先、您能否在 AM243x EVM 上重复看门狗中断(NORTOS)?

    如果是、您能否在客户电路板上重复相同的测试?

    我将尝试修改相同的 FreeRTOS 测试?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们很难在这里收集 EVM、但我已经在我们的板上对其进行了测试、示例在那里工作正常。

    是的、我还认为 C++可能是这里的原因、但由于它对我们使用的所有其他 SDK 驱动程序的工作方式相同、因此我怀疑问题是由它引起的。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    正如我们在呼叫中讨论 的那样、您将尝试增加 SVC 和 IRQ 堆栈、而我将尝试 FreeRTOS 版本的看门狗示例。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    因此、我尝试增大尺寸:

    不幸的是,问题仍然存在。

    我还注意到、在使用 WD 进行调试时、我需要经常对器件进行电源复位。 通常、我在 CCS 中使用 CPU 复位、但使用 WD 时、这似乎不能正确复位器件。 我找不到这个问题的根源。

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    糟糕的是、堆栈大小的增加没有帮助。 我将尽快尝试 FreeRTOS 版本的看门狗示例。 将在下周初让您了解。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我能够使看门狗示例在 FreeRTOS 下工作。 我所做的是从适用于 AM243x 的 MCU+ SDK 08.03.00.18中获取 FreeRTOS 空示例、并将看门狗测试添加到其中。 它按预期工作。 随附的内容、请从工作区中找到更新后的 FreeRTOS 空示例文件夹的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../1638.empty_5F00_am243x_2D00_evm_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_freertos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    是的、我可以确认该示例适用于我。 有趣的是、在加载示例之前、我始终需要对器件重新供电。 否则不会调用 wd-CB。 但是、无论如何、这对于我们的实施来说并不像这样有效。 无论是否重置、回调都不会被调用。 现在、我将逐步比较我们的设置中可能不同的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我看到的差异和我尝试的差异:


    我们直接通过所有可用的优先级使用多个不同的任务。 示例只有一个任务。
    2.我们的启动例程在非任务上下文中调用 System_init();Board_init();和 Drivers_open();Board_driversOpen()。 该示例调用示例中任务内的最后两个。 在 FreeRTOS 启动时、我还尝试在任务上下文中调用的单独函数中移动这些函数。 不会改变任何东西。 请注意、调用它的上下文中的任务稍后会永久挂起、因为它只是一个初始化任务。 但我想这不应该推测?
    3.由于我们将函数放置在 GPMC-region 中、因此我们大量使用链接器、在该区域我们使用 PSRAM 来减少内部 SRAM 的使用量并增加 RAM。 SDK 的初始化函数位于 PSRAM 中、而 wd-callback 也是如此。 我直接链接了 wd-callback 并在 SRAM 中创建了 hwi、而不是 PSRAM。 生成的文件也是如此。 没有帮助。
    我们使用了一个 C++成员函数。 我创建了一个 C 函数、如在示例中的回调函数。 也没有帮助。
    我们通过 CCS-Console 提供输出、示例没有。 通过 SYSCFG 禁用 CCS 输出也不能解决问题。
    6.我们不是直接在 TAS 循环内构建 Hwi 对象,而是在 C++构造函数内构建 Hwi 对象。 我把它直接移动到了打开函数的位置。 这也不有帮助

    相同之处:
    1、时钟和 WD 的 SYSCFG 设置与示例中的设置完全相同

    我的另一个想法:sysfw 是否涉及该主题? 由于我们需要修改 sysfw 位(只有一个通过 rm 的引脚不同)并再次编译它。 不确定这是否会干扰到这里? 该引脚仅用于 GPIO。

    注意:中断会发生、但它始终需要7-15分钟、而不是声明的1秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    1.我觉得这应该可以

    2.只要对 Drivers_open()的调用在 Hwip_construct()之前,它就应该是可以的。

    3.这可能是一个问题,但您尝试将它们放入 OCRAM 中,但仍然没有帮助,因此可以排除这种问题

    4、我觉得也可以排除这种情况。

    5.这不是问题。

    6.您也可以尝试两种方法来排除它。

    我不确定 SYSFW 的更改。 但是,我没有在 Watchdog_open()和 Hwip_construct()中看到任何 SysFW API 调用。

    是否可以在08.03.00.18开始使用 SysFW 的情况下尝试代码而不进行更改?

    最后一个问题、看门狗中断是否总是发生、但需要7-15分钟才能到达、或者有时会发生、有时甚至不会发生?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    遗憾的是、我无法解决该问题。

    我尝试将其从 C 语言环境中移出尽可能好、但它也不能修复它。 我还检查了我们是否在某个地方阻止任何中断、但情况并非如此。 但我们大量使用操作系统机制。 我们还暂停任务并使用互斥量、事件和邮箱。 不确定这是否可能会以某种方式相互推断。 至少 FreeRTOS 的文档指出、暂停所有任务只会暂停调度程序而不会锁定任何中断。

    今天、中断似乎永远不会再次发生。

    我们可能需要一个调试会话来检查此处的内容。

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我的同事将很快安排与您进行调试会话。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我需要可用于通话的利益相关者的电子邮件 ID。 适合您的时隙。

    谢谢