This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:TI-RTOS NDK 删除了 DHCP 配置条目并添加了静态 IP 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167026/tm4c1294nczad-ti-rtos-ndk-removing-dhcp-config-entry-and-adding-static-ip-problem

器件型号:TM4C1294NCZAD

您好!

我希望能够删除 DHCP 的默认配置并在运行时切换到静态 IP。  

但是,我遇到这样的问题:当我调用 CfgRemoveEntry()以删除 DHCP 和 CfgAddEntry()以添加静态,然后尝试稍后通过套接字连接进行连接时,NDK_CONNECT()返回-1,并显示错误代码 ENOBUFS (55)。

当我注释 CfgRemoveEntry()并简单地调用 CfgAddEntry()以获取静态 IP 和网关时,NDK_CONNECT()就可以正常工作。 因此问题似乎在于我如何删除 DHCP 配置。

因此、有两个问题:

1)为什么删除 DHCP 配置条目会导致 NDK_CONNECT()上出现 ENOBUFS 错误?

2) 2)是否有必要保留 DHCP 配置条目并根据需要简单添加静态配置功能的缺点?

谢谢你。