This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:错误强制测试校验器 CPU 不活动监视器触发 ESM 2.26

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173285/tms570lc4357-error-forcing-test-of-checker-cpu-inactivity-monitor-triggers-esm-2-26

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

在测试我们的校验器 CPU 不活动监视器"错误强制测试"的实现时、我们预计会出现 ESM 1.31和2.2错误。
相反、我们得到了 EMS 1.31和2.26。 ESM 2.26将是"CPU1 Axim Bus Monitor Failure (CPU1 Axim 总线显示器故障)"。

(Q1)运行此测试时、这是否为预期行为?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [报价 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173285/tms570lc4357-error-forcing-test-of-checker-cpu-inactivity-monitor-triggers-esm-2-26 "](Q1)运行此测试时是否符合预期行为?

    这只是预期行为、因为 校验器 CPU 不活动监视器测试不涉及两个 CPU 总线信号之间的任何比较。  在该测试中、 验证来自校验器 CPU 的总线有效控制信号等多个关键总线信号的安全钳位值。

    因此、在此测试中、我们将仅获得  EMS 1.31和2.26 (CPU1 Axim 总线监视器故障)。

    ESM  2.2 (CCM-R5F - CPU 比较)将在  CPU/VIM 输出比较诊断测试中获得触发、这是因为在这个测试中、两个 CPU 的总线信号被比较。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。