This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:I2C +低功耗外设上拉

Guru**** 2943320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173580/mspm0l1305-pull-up-on-i2c-low-power-peripherals

器件型号:MSPM0L1305

您好!  

我想知道 IO 是否有内部上拉电阻器,或者我们是否需要为 I2C 使用外部上拉电阻器?  

还有哪些外设被视为低功耗? 例如,对于低功耗应用,您会建议使用 SPI 还是 I2C?  

谢谢你

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey

    >>我想知道 IO 是否有内部上拉电阻器,或者我们是否需要为 I2C 使用外部上拉电阻器?

    SDA 和 SCL 都是双向开漏、必须使用上拉电阻器连接到正电源电压。

    >>还有哪些外设被视为低功耗? 例如,对于低功耗应用,您会建议使用 SPI 还是 I2C?

    我将选择 I2C、因为 I2C 可以在电源域0上工作、而 SPI 只能在电源域1上工作。

    谢谢!