This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:USB 驱动程序

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173279/tm4c1294kcpdt-usb-driver

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

客户 可以在 TM4C 微控制器上对 USB 代码进行编程。
但是、当我将 USB 插入到 PC 时、我会得到驱动程序缺失符号。 因此、我需要 PC /笔记本电脑的驱动程序。
请查找所附屏幕简短描述。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    客户可以从 最新 的 TivaWare 安装中的 windows_drivers 文件夹下获取相应的 USB 驱动程序。 如果没有安装2.2.0.295,则需要安装2.2.0.295以获取 Windows 10/11计算机上枚举的更新 USB 驱动程序。

    此致、

    Ralph Jacobi