This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0调试探针

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172570/mspm0l1306-mspm0-debug-probe

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

你(们)好

MSP-FET 调试器是否支持 MSPM0系列?

谢谢

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR

    MSP-FET 调试器不支持 MSPM0系列。

    TI 的 XDS110支持 MSPM0系列。

    由于 MSPM0系列支持标准 SWD ARM 调试接口、因此第三方调试器(例如 J-link )也支持我们的 MSPM0。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,小东

    我感谢您的及时答复。

    GR