This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:如何使用 HALCOGEN 配置 ADC? 是否有操作例程?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170402/halcogen-how-to-configure-the-adc-using-halcogen-is-there-an-action-routine

器件型号:HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224

大家好、

客户提出的问题需要您的帮助:

如何使用 HALCOGEN 配置 ADC? 是否有操作例程? 就像这样、细节越详细越好、谢谢!  

请帮您检查此问题吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spna227/spna227.pdf?ts=1668176410454

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.启动 HALCoGen
    2. 创建新的 HALCoGen 项目: File→New→Project
    3.如果您使用 TMS570LS1224 Lauchpad、请选择
      系列:TMS570LS12x、
      器件:TMS570LS1224PGE
       
    4.然后定义项目名称和 位置
    5. 下一步是启用适当的驱动程序
    6。 在 器件的 μ„驱动程序启用 μ‟子选项卡中启用 MIBADC1驱动程序
       
    7.从 MIBADC1组1选项卡(或组2、或组事件)中、配置 FIFO 大小、触发源和 ADC 通道
       
    8. 生成代码:File→Generate Code
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、ADC 的周期时间和采样时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个示例:

    ADC 引脚0和引脚1在本示例中使用。 采样由 GIOB0上信号的上升沿触发。

    采样值显示在 UART 控制台上、UART 波特率为9600。

    e2e.ti.com/.../myExample.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的帮助。

    如何调整 HALCOGEN 字体大小? 字体太小、无法在生成代码后看到。  

    如果选择了其中一个 ADC 接口、如下图所示、如何配置 VU 大小?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    [引用 userid="534511" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170402/halcogen-how-to-configure-the-adc-using-halcogen-is-there-an-action-routine/4405025 #4405025"] HALCOGEN 字体大小如何调整?[/quot]

    HALCoGen GUI 不能根据用户的桌面分辨率设置进行调整。 我们无法调整字体大小。

    [引用 userid="534511" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170402/halcogen-how-to-configure-the-adc-using-halcogen-is-there-an-action-routine/4405025 #4405025")如果选择了其中一个 ADC 接口,如下图所示,如何配置 VU 大小?  [/报价]

    这不是来自 HalCOGen GUI。 我不知道如何更改发布到 E2E 主题的屏幕截图的分辨率或字体大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    [引用 userid="534511" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170402/halcogen-how-to-configure-the-adc-using-halcogen-is-there-an-action-routine/4405025 #4405025")如果选择了其中一个 ADC 接口,如下图所示,如何配置 VU 大小?  [/报价]

    抱歉翻译问题。 它应该是:

    如何配置 HALCOGEN 以获取 VU 的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    客户表示图片上的软件不同、有下载链接吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您使用 Altium 来设计或查看原理图、则可以通过从主菜单中选择 View->Zoom In 或 Zoom Out 命令来放大/缩小显示。 字体大小可从 首选项->原理图中更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回答。

    生成代码后、我应该怎么做? 选择其中一个 ADC 接口后接下来会怎样呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以在应用中使用 HAL 生成的 ADC API:

    例如:

    /*初始化 ADC */
    /*组 x 和引脚、 触发源等*/
    adcInit();

    /*开始 ADC 转换*/
    adcStartConversion (adcREG1、adcGROUP1);

    /*等待并读取转换计数*/
    while ((adcIsConversionComplete (adcREG1、adcGROUP1))==0);
    ch_count = adcGetData (adcREG1、adcGROUP1、&ADC_DATA[0]);

    /*转换结果:*/
    /* ADC_DATA[0]->应具有 Group1通道1的转换*/
    /* ADC_DATA[1]->应该具有 Group1通道2的转换*/
    ID = ADC_DATA[0].id;
    值= ADC_DATA[0].value;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如何 使用它? 我可以将 HAL 项目导入 CCS 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    本应用手册将帮助您为 CCS 创建基于 HALCoGen 的项目:

    https://www.ti.com/lit/an/spna121b/spna121b.pdf?ts=1668696157896&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F