This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PRU ICSSG PWM 示例

Guru**** 2579615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172076/am2434-pru-icssg-pwm-example

器件型号:AM2434

您好、专家、

在我们的产品中、ICSSG PWM 将用于 LED 控制。 因此、我检查了 syscfg 和 SDK、但无法找到在 syscfg 中启用此功能的方法以及 SDK 中的任何示例(08.00.02.31)。

但是、我在 e2e 帖子中发现了类似的查询、如下所示。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072813/am2434-am243x-pru-icssg-pwm-example/3977322?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=PWM%20example#3977322

这是几个月前发布的。 在此期间、我们还可以使用此请求中是否有任何补丁或示例代码?

如果您提供用于初始化和控制 ICSSG PWM 的示例代码、我将不胜感激。 这将有助于解决我们项目中这一实施的紧迫性。

此致、

Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    [报价 userid="506396 " URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172076/am2434-pru-icssg-pwm-example "]在此期间,我们还可以使用该请求中的任何修补程序或示例代码吗?

    我在最新的 SDK 08.04.00.17中看不到任何此类代码、也没有计划在不久的将来添加一个代码。

    我将咨询内部专家、看看我是否可以找到一个示例。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    我联系了内部专家、但找不到我们可以分享的示例。

    此致、
    弗兰克