This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:无法在 TMS570LS0432中链接 LED 项目

Guru**** 2941110 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1172029/tms570ls0432-unable-to-blink-led-project-in-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好! 
我想在 TMS570LS0432上的闪烁 LED 测试代码示例方面寻求帮助 我对电路板 Hercules 模型感到非常满意、我在这方面遇到了很多问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lais、

    使用 Hercules 器件很容易开发项目。

    这些器件提供了大量现成的示例。

    基本上、您需要2个软件才能开始使用  

    CCS (Code Composer Studio)-这是一种用于构建、调试项目并将其刷写到硬件中的 IDE

    HALCoGen -对于生成项目的驱动程序层很有用

    您可以在以下链接中下载这些项目

    TMS570LS0432数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    下载完成后、观看下面的视频、了解如何创建 LED 闪烁项目

    Hercules 教程:打开 LED - YouTube

    您也可以使用以下文档

    如何为 CCS 创建基于 HALCoGen 的项目(修订版 B)(TI.com)

    下载完 HALCoGen 后、您可以在 HALCoGen 中找到器件示例的数量  

    只需浏览 HALCoGen 中的帮助主题即可

    帮助主题后、您将看到该示例

    您可以找到创建项目的相应器件的示例数量、并且有一个创建项目的分步过程、您只需按照这些步骤即可。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。