This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:TM4C123BH6PZI 和 TM4C123BH6PZI7之间的差异

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166838/tm4c123bh6pz-difference-between-tm4c123bh6pzi-and-tm4c123bh6pzi7

器件型号:TM4C123BH6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123

尊敬的团队:

希望你们做得好!

请帮我提供  TM4C123BH6PZI TM4C123BH6PZI7之间的区别吗? 我发现、除了 数据表中的版本、它们具有相同的封装和功能、如下所示:

它们是否具有不同的功能? 客户能否使用  TM4C123BH6PZI7替代  TM4C123BH6PZI?

我期待您的回复。

非常感谢!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、氙气灯、

    这些器件之间存在修订版本差异、修订版本7上更新了勘误项。 根据器件的使用方式、可能需要更改软件。

    此常见问题解答提供了详细的详细信息: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035508/faq-what-does-the-7-or-7r-the-end-of-tm4c123x-part-numbers-signify

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    非常感谢您的热情支持!

    有一个问题、"芯片修订矩阵通报"中的"X"是否意味 着通报标题 不会发生?

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    顺便说一下、 TM4C123BH6PZI 和 TM4C123BH6PZI7的电源电压是否 相同?

    如果客户在其应用中使用外部 EEPROM、 这是否意味着需要更改软件?

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、氙气灯、

    [引用 userid="526556" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166838/tm4c123bh6pz-difference-between-tm4c123bh6pzi-and-tm4c123bh6pzi7/4390216 #4390216"]只是有一个问题,"芯片修订矩阵通报"中的"X"是否意味 着咨询标题 不会出现?

    否、x 标记了哪个勘误表影响了器件的哪个修订版本。  大多数勘误表都会影响修订版6和修订版7器件、但 EEPROM 可能会有所不同。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166838/tm4c123bh6pz-difference-between-tm4c123bh6pzi-and-tm4c123bh6pzi7/4390488 #4390488"]顺便说一下、 TM4C123BH6PZI 和 TM4C123BH6PZI7的电源电压 是否相同?

    是的。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166838/tm4c123bh6pz-difference-between-tm4c123bh6pzi-and-tm4c123bh6pzi7/4390488 #4390488"]并且如果客户在其应用程序中使用外部 EEPROM, 这是否意味着需要更改软件?

    勘误表不会影响外部 EEPROM、只有嵌入在 TM4C123器件中的 EEPROM 会受到勘误表的影响。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的友好回复和支持!

    "勘误表不会影响外部 EEPROM、只有嵌入在 TM4C123器件中的 EEPROM 会受到勘误表的影响。"

    这是否意味着客户 可以使用 TM4C123BH6PZI7代替使用外部 EEPROM 的 TM4C123BH6PZI? 因为电源电压相同且使用了外部 EEPROM。 如果客户使用 嵌入在 TM4C 中的 EEPROM、则需要更改软件。

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166838/tm4c123bh6pz-difference-between-tm4c123bh6pzi-and-tm4c123bh6pzi7/4392277 #4392277]*如果客户 使用外部 EEPROM、这是否意味着他们可以使用 TM4C123BH6PZI7替代 TM4C123BH6PZI? 因为电源电压相同且使用了外部 EEPROM。 如果客户使用 嵌入在 TM4C 中的 EEPROM、则需要更改软件。

    正确。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    明白了!  

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    希望你们做得好!

    客户购买 了 TM4C123BH6PZI7、 但在用它替代  TM4C123BH6PZI 时发现了一些问题。

    他们在 与 TM4C123BH6PZI 相同的电路上使用 TM4C123BH6PZI 进行测试。 他们发现该程序可以上传到 TM4C123BH6PZI7、时钟工作正常、 但 程序无法运行。

    您对此案例有什么建议吗?

    非常感谢您的支持!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、氙气灯、

    他们应首先验证所有引脚上的焊接是否正常、并且器件方向是否正确(我想"时钟正常工作"意味着方向良好、但是...)

    他们还应查看器件标识、以查看它们是否确实具有正确的器件。

    如果这两种方法都正常、那么我不确定除了标准之外应该怎么建议"连接调试探针并查看软件挂起的位置"、因为我之前没有听说过类似问题。  从版本6->版本7过渡而没有使用任何 EEPROM 的客户没有遇到此类问题。

    他们是 从官方供应链还是从经纪人那里购买 TM4C123BH6PZI7器件?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    听到您的声音真是太好了!

    他们从官方供应链购买产品。

    我昨天和客户讨论过、他们说他们更改了一个程序、可以运行。

    他们只想确认自己是否不使用内部 EEPROM、  并且使用与 TM4C123BH6PZI 相同的电源、TM4C123BH6PZI7是一种直接替代解决方案。

    顺便说一下、我将告诉 他们在使用之前检查引脚和焊接。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166838/tm4c123bh6pz-difference-between-tm4c123bh6pzi-and-tm4c123bh6pzi7/4406991 #4406991"]他们只想确认自己是否不使用内部 EEPROM、并且使用与  TM4C123BH6PZI 相同的电源、 TM4C123BH6PZI7是一种直接替代解决方案。

    是的、在这些条件下、它应该是直接替换。 我们甚至有时对内部电路板执行该操作、而不会出现任何问题。

    此致、

    Ralph Jacobi