This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:TM4C123G 设计(生产中)-在迁移到 TM4C1233时有任何代码变化?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1233H6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170987/tm4c1233h6pm-tm4c123g-design-in-production---any-code-changes-in-moving-to-tm4c1233

器件型号:TM4C1233H6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

我有一个使用 TM4C123GH6PM 的当前生产设计、为了继续生产、我将查看 TM4C1233。 我没有使用任何运动控制硬件 PWM/QEI。 对于我的应用、我的 USB 正在以设备模式运行。  

我应该能够像现在一样使用这个引脚兼容的器件。 是否需要考虑代码和固件更改?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您可以正常工作。 如果您不使用 PWM/QEI、 则 TM4C1233H6PM 是一种替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。 去年、我从 NXP 迁移了设计、使我们能够进行构建。 现在、我看到 TI 正处于长期领先地位。 很幸运拥有这款衍生产品、我们可以一直到2024年。 到目前为止、这看起来比前面的头风更小。