This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何在使用 ProjectSpec 时添加工程依赖项?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170657/tm4c123gh6pm-how-to-add-a-project-dependency-when-using-projectspec

器件型号:TM4C123GH6PM

我正在使用 ProjectSpecs (如此处所述 )来生成我的 Code Composer Studio 工作区。  除了一件事之外、它的工作效果很好:使一个项目依赖于另一个项目。

例如、我有一个名为"HelloWorld"的项目、该项目依赖于 TI TivaWare driverlib 库。  当使用我的 XSD for HelloWorld 文件生成工作区时 、可以理解的是、它没有依赖关系:

我要做的是 、让 XSD 文件 自动添加依赖项、如下所示:

我已经浏览 了所有 ProjectSpec XML 设置、并尝试了多种操作、但无法确定如何执行此操作。

任何援助都将不胜感激。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将以下行添加到内部的 yoru projectspec :

    参考资料="driverlib"   

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  非常感谢