This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:篡改事件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170422/tm4c129xnczad-tamper-event

器件型号:TM4C129XNCZAD

你(们)好

我在电路板中使用 TM4C129XNCZAD 微控制器。 我配置了防篡改模块来检测篡改事件。 休眠模块连接到电池电源。 我怀疑电路板是否仅连接到电池电源、是否能够检测篡改事件? 如果检测到 CAN 篡改事件、则在没有微控制器主电源的情况下记录。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下有关篡改事件检测的说明。

    [引用 userid="542402" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170422/tm4c129xnczad-tamper-event ]]我怀疑电路板是否仅连接到电池电源、是否能够检测篡改事件?

    是的、篡改事件检测仅适用于电池电源。

    7.3.6改动
    防篡改模块为用户提供了检测、响应和记录系统的机制
    篡改事件。 防篡改模块设计为低功耗、可由电池供电
    或 MCU I/O 电压电源。 此模块是休眠模块的子模块。

    [引用 userid="542402" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170422/tm4c129xnczad-tamper-event "]如果检测到篡改事件、则在没有微控制器主电源的情况下记录。[/quot]

    篡改事件记录
    最多四个篡改事件存储在的 HIB 篡改记录 n (HIBTPLOGn)寄存器中
    休眠模块。 发生篡改事件时、将记录以下状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我理解所说的内容。 需要对以下内容再作一个说明。

    如果仅在电池可用时发生篡改、则如您所说、篡改记录将存储在 HIB 篡改记录 n 寄存器中。

    现在电池电量已耗尽。然后微控制器打开实时电源、篡改事件的状态是否仍可在该寄存器中查看??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542402" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170422/tm4c129xnczad-tamper-event/4404738 #4404738"]现在电池电量已耗尽。然后微控制器打开实时电源、该寄存器中是否仍会显示篡改事件的状态?

    是的、休眠模块中的篡改功能被设计成由电池或 I/O 电源供电。