请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 LP-AM243
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
在定制电路板上、主区域 R5_00的 UART0、客户自己的串行电缆、使用 UniFlash 烧录 QSPI 闪存将发生校验和错误。 在演示板上使用 XDS110的串行端口时、可以通过将闪存焊接到 LP-AM243板上来成功烧录 UniFlash。
编译 SBL_UART_uniflash_GD25Q16E.tiimage、SBL_ospi_GD25Q16E.tiimage、AM243x_GPIO_led.appimage 和 AM243x_GPIO_led.appimage_XIP 在 CCS 下、然后使用 SDK 中的 UniFlash 烧录闪存、并使用 AMDS110-243串行端口成功刷写闪存 但是、当使用定制板上的串行电缆进行烧录时、会发生校验和错误、如下图所示:

此图是使用 XDS110串行端口焊接到 LP-AM243板的成功闪存芯片。

如上所示、使用通用串行电缆时、自定义 PCB 板无法烧坏。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃