This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:UART 烧录了 QSPI 闪存

Guru**** 2448320 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170501/am2434-uart-burned-the-qspi-flash

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLP-AM243

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在定制电路板上、主区域 R5_00的 UART0、客户自己的串行电缆、使用 UniFlash 烧录 QSPI 闪存将发生校验和错误。 在演示板上使用 XDS110的串行端口时、可以通过将闪存焊接到 LP-AM243板上来成功烧录 UniFlash。

编译 SBL_UART_uniflash_GD25Q16E.tiimage、SBL_ospi_GD25Q16E.tiimage、AM243x_GPIO_led.appimage 和 AM243x_GPIO_led.appimage_XIP 在 CCS 下、然后使用 SDK 中的 UniFlash 烧录闪存、并使用 AMDS110-243串行端口成功刷写闪存 但是、当使用定制板上的串行电缆进行烧录时、会发生校验和错误、如下图所示:

此图是使用 XDS110串行端口焊接到 LP-AM243板的成功闪存芯片。  

如上所示、使用通用串行电缆时、自定义 PCB 板无法烧坏。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我有几个问题可以帮助我理解、以便我可以尝试解决您的问题。  

    • 您能否提供闪存器件型号以及显示其连接方式的方框图?  
    • 您能否确认定制板的引导模式?
    • 您是否能够使用具有相同行为的不同串行电缆来确认电缆不会导致任何问题?

    谢谢、

    Erik