This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:支持 IEEE 1588

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170239/launchxl2-570lc43-ieee-1588-support

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: DP83640

在 LAUNCHXL2-570LC43或570LC43 HDK 中、以太网 PHY 上是否有使用 IEEE1588功能的代码示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LC43x 上的 EMAC 不支持 IEEE 1588。 TMS570 HDK 上的以太网 PHY DP83640支持 IEEE1588 PTP。

    请查找支持 DP83640 PHY 的 PTP 示例:

    www.ti.com/.../snlu049

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    感谢您的意见。 但是、它似乎与此 Launchpad 的网页中的内容相矛盾:

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL2-570LC43?keyMatch=TMS570LC43X%20HERCULES%20DEVELOPMENT%20KIT

    在第二段中,它说:

    此 LaunchPad 具有 IEEE 1588精确时间 以太网 PHY DP83630等连接选项 ,除了标准 BoosterPack 接头外,还可以使用适用于 MCU 并行接口(EMIF、RTP 和 DMM)的高密度连接器进一步扩展到 FPGA 或外部 SRAM。

    我已经从 TI 网上商店订购了一个 HDK、但在等待它到达时、我应该能够运行我已经在 Launchpad 中提到的示例代码、对吧?

    此致

    杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 杜尔加、

    让它在 HDK 上工作后知道。 谢谢