This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634:Mcal 如何映射引脚?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169009/am2634-am2634-mcal-how-to-mapping-the-pin

器件型号:AM2634

你(们)好  

我想 测试 dio_app 并获取通过日志:

但我不知道如何将 IO 映射为真实 PIN :

示例  DioApp.c 中的 DIO_ReadChannel (64)  

64指哪个 PIN??

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jay Sun

    AM2634的数据表文档(而不是 TRM)中清晰地显示了映射、您可以在此处找到 AM263x Sitara 微控制器数据表(修订版 B)(TI.com)

    只需通过将预先修复的 GPIO 添加到通道编号来搜索引脚编号、您就会发现焊球映射已完成

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法找到 Port_PinId 和 Port_PinSignalName 之间的映射、如下所示。

    请帮助指出。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中的端口引脚 ID 与 TI 的引脚说明完全无关。 MCAL 使其成为简单的逻辑编号。 用户无法通过 EB tresos 配置这些引脚、用户只需选择引脚名称即可自动填充此字段。

    谢谢