This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169486/uniflash-error-connecting-to-the-target-error--183-0x0

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC1310

我为闪存 CC1310F128 TI IC 使用了 XDS200调试探针。 这一年的情况很好。 几天以来、我无法再闪存了。  我收到了消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="482672" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169486/uniflash-error-connecting-to-the-target-error--183-0x0 "[9.11.2022、07:40:04] [错误] Cortex_M3_0:板复位失败:(错误-183 @ 0x0)控制器检测到电缆断开。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.9.0.0.00040)[/quot]

    此错误通常表示调试探针连接到目标的位置存在一些硬件连接问题。

    有关更多详细信息、请参阅以下链接:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    在文档中搜索"电缆断开"。

    [引用 userid="482672" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169486/uniflash-error-connecting-to-the-target-error--183-0x0 ]I changed USB cable - same Error。 我更改了 XDS200调试探针-相同错误。 我更改了 CC1310F128电路板-相同错误。 我在另一台笔记本电脑上安装了 Uniflash -相同错误。

    听起来好像您尝试了改变一切、但没有成功。 这一点很重要。 但是,失败之间必须有一个共同的分母。 您是否曾尝试过查看是否可以使用 CCS 进行连接? 您是否可以尝试其他类型的调试探针(XDS110等)? 或其他器件(除了 CC1310)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在没有我的情况下更改了电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新