请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UNIFLASH 主题中讨论的其他器件: CC1310
我为闪存 CC1310F128 TI IC 使用了 XDS200调试探针。 这一年的情况很好。 几天以来、我无法再闪存了。 我收到了消息:
德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0/IcePick_C
连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器已检测到电缆与其本身断开的情况。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.9.0.0.00040)。
控制台输出:
我更改了 USB 电缆-相同错误。 我更改了 XDS200调试探针-相同错误。 我更改了 CC1310F128电路板-相同错误。 我在另一台笔记本电脑上安装了 Uniflash -相同错误。
笔记本电脑在 Windows 10下运行。 UniFlash 版本 : 8.1.0.4125
如何才能使 UniFlash 正常工作?
此致
Alex