This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM263x -是否存在用于演示使用 AM2634 MCU 进行相移全桥控制的示例项目

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167359/am2634-am263x---is-there-an-example-project-present-to-demonstrate-phase-shifted-full-bridge-control-with-am2634-mcu

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SFRA

AM263x -是否有一个示例项目展示了使用 AM2634 MCU 进行相移全桥控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、目前没有示例。 目前计划中没有这项计划。  

    您是否正在尝试从  Digital Power SDK 中查找类似的内容:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALpm2W9K-3JgGYdSSOX3-A__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST

    如果您尝试构建应用、我们将尝试通过 e2e 使用 syscfg 配置为您提供支持。

    请问您的完整要求。

    AM2634演示位于以下链接中:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALE2ZhNMRrGUETGIo9ioyA__AM263x-Traction-Inverter-Demo__TgMm0pe__LATEST

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SriVidya、  

    是的、我们将 使用 AM2634创建峰值电流控制模式 PSFB 直流/直流电源转换器。

    目前在 AM2634演示中、没有用于 演示 PSFB 的示例。

    我可以看到 TMS320系列 MCU 提供的一些演示。

    您是否可以  与 AM2634共享演示项目?

    此致

    Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash

    否目前我们不打算为 移相全桥创建任何示例项目。 未计划发布该版本。

    我们将为您提供配置支持。 您可以使用 SDK 中的现有 ePWM 跳闸区域和 CMPSS 跳闸示例并执行实施。 如果您对 EPWM 的配置有任何疑问或疑问、我们将通过 e2e 为您提供支持。

    [引用 userid="521276" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167359/am2634-am263x---is-there-an-example-project-present-to-demonstrate-phase-shifted-full-bridge-control-with-am2634-mcu/4391457 #4391457"]我可以看到 TMS320系列 MCU 提供的一些演示。[/quot]

    您能否分享此示例的"我"链接或适合您要求的应用手册。

    我们可以查看一下它是否可以作为 AM263的参考。 因为我们确保了 AM263 API 例程具有相似的命名结构 、以便从其他器件示例中轻松移植。 如果 API 相同、您可以很好地尝试将相同的 API 移植到 AM263中。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri Vidya、

    感谢你的答复。

    我参考了以下示例、其中包括 C2000 MCU。

    TIDM-02000-Peak Current Controlled Mode PSFB 直流/直流电源转换器

    我正在尝试使用 AM2634开发相同的器件。

    此致

    Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash

    我正在查看 C2000项目、发现该示例具有类似于 AM263的控制驱动程序 API。 因此、您可以尝试将其移植到 AM263上。

    在最高层上、我看到了以下差异。

    1. AM263具有 syscfg。 在 C2000中、所有初始化均通过 PFB_HAL_setupPWM 、 PSFB_HAL_setupADC 等 API 完成。 通过查看 SDK 中的 AM263示例、可以通过 syscfg 完成此初始化。
    2. AM263中不存在 SFRA 模块
    3. AM263中不存在 CLA。
    4. ADC-CMPSS 模块与 C2000略有不同。 请检查 AM263示例以了解相关信息。
    5. AM263中存在用于三角计算的高级数学三角函数库、以提高性能。
    6. AM263中不存在 TMU、因此任何与控制环路相关的计算都将更慢-为此、我们建议您将与控制环路相关的 ISR 和时间关键型应用保留在 AM263的 TCM 中、以缩短执行时间。
    7. 确保始终在 Release 模式下构建应用程序、并启用 z 优化和链接时优化以获得更好的 Am263性能。  
    8. ADC 寄存器读取16位和32位读取在 AM263中消耗21个 CPU 周期。 尝试保持 ADC 读取的连续方式- ADC_Base0_SOC0、ADC_Base0_SOC1等->这使得32位 ADC 读取成为可能而不是16位读取、从而减少所需的 CPU 周期。
    9. AM263不存在数字控制库。 因此、您可以使用用于 C2000的相同 DCL 库。 您可以将所需的 DCL 文件放在 AM263项目工作区中。

    如何测试此软件? 您是否有 TI 电路板的 PSFB 直流/直流转换器? 或者、您是否使用定制板对其进行了测试。

    我提出这一问题是因为、此项目中用于 C2000的控制卡引脚映射可能与 AM263不同。 在开始移植之前、最好先评估 AM263中是否存在所有模块初始化。

    请告诉我您的意见。

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Srividya 提供的意见。

    为了进行测试、我们计划使用 TI 的 PSFB DCDC 板。

    我们能否将此板与 AM263x 评估板配合使用?

    您可以通过产品链接为我提供帮助吗?

    BR

    Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash

    您需要什么 Product Link?

    [引用 userid="521276" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167359/am2634-am263x---is-there-an-example-project-present-to-demonstrate-phase-shifted-full-bridge-control-with-am2634-mcu/4396150 #4396150"]或者我们计划使用 TI 的 PSFB DCDC 板进行测试。

    您需要小心处理与 AM263的引脚映射、尤其是 ADC 引脚。 您目前拥有哪款 AM263修订版电路板?

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srividya、

    我正在寻找 TI 的 PSFB DCDC 板。

    此致

    Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash

    您要求的此板不属于 AM263团队。  

    我将与您分享 C2000产品链接:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02000

    https://www.ti.com/tool/TIDM-PSFB-DCDC

    您是否计划购买此电路板?

    此致

    Sri Vidya