This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于 TMS570LC4357 SafeTI 诊断库(SDL)合规性支持包(CSP)。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168856/tms570lc4357-about-tms570lc4357-safeti-diagnostic-library-sdl-compliance-support-package-csp

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你好。 我是来自韩国的 Choi。

使用 TMS570LC4357、我将使用 TMS570LC4357开发一款产品。

我想使用 TI 提供的 SafeTI 诊断库执行安全诊断。  

我还必须获得安全认证。 对于这些 、我需要有关所提供源的静态和动态分析结果。

我认为合规性支持包(CSP) 是我想要的结果。

我确认 TMS570LC4357是 CSP 支持的产品。 (下图)

请告诉我接收 CSP 的程序或如何接收兼容支持包(CSP)。

真诚感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    对于功能安全系统、必须在开始时遵守功能安全标准的基础上打下坚实的基础。 TI 通过 HALCoGen (硬件抽象层代码生成 器)和 SafeTI 诊断库为软件堆栈提供了坚实的基础。 这些软件组件为 Hercules MCU 提供低级外设驱动程序、器件初始化和诊断功能。 由于这些器件是按照 ISO 26262和 IEC 61508安全标准开发的、因此客户可在开发其功能安全系统时提供帮助。 TÜV 软件组件的软件开发过程已通过 T Ü V NORD 的认证、符合 ASIL D 和 SIL 3的安全完整性等级。 T Ü V NORD 是 TÜV 和安全标准合规性的国际公认的独立评审机构。

    功能安全系统设计人员负责创建符合所有适用安全、法规和性能要求的系统(硬件+软件)。 提交系统以进行功能安全认证时、将评估所有软件组件以确定是否符合功能安全标准。 如果系统开发人员要为来自不同供应商的所有软件组件提供所有工件、这对于他们来说是一项巨大的任务。 SafeTI 合规性支持包(CSP)有助于系统开发人员更轻松地完成此任务。 SafeTI 合规性支持包是根据 TI 的认证软件开发流程开发 的,可用于 HALCoGen 和 SafeTI 诊断库。 这些 CSP 为需要为其功能安全软件提供类似证据的客户提供了一个有用的起点。  LDRA 工具套件用于开发 CSP。

    SafeTI CSP 提供文档、报告和单元测试功能、可帮助使用 Hercules MCU 软件组件的客户遵守 IEC 61508 (工业控制)和 ISO 26262 (汽车)等功能安全标准。 测试报告包括 静态分析报告和动态 分析报告。

    请在此处提出申请:

    https://www.ti.com/tool/SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP?keyMatch=SAFETY%20DIAGNOSTIC%20LIBRARY%20CSP

    您将在几天内获得响应和批准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    链接此处:

    https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/SafeTIDiagLib/SafeTIDiagLib.html

    我发现"TMS570LC43X SDS-CSP 不可用"。

    这里有一些问题。

    这是否意味着 CSP 不支持 TMS570LC4357? (但仅支持 SDL?)

    在 SDS-CSP 上、"不可用"和"支持"之间的推理是什么?  ("不可用"表示"不免费"?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDL CSP 支持 TMS570LC4357。 请在此处提出申请:

    https://www.ti.com/tool/SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP?keyMatch=SAFETY%20DIAGNOSTIC%20LIBRARY%20CSP#downloads