This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:SAFETI-HALCOGEN-CSP

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1165235/safeti-halcogen-csp-safeti-halcogen-csp

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137

尊敬的先生/女士:

在我们公司的一个项目中、我们使用 TMS570LS3137 Hercules 安全 MCU。 我们使用 HALCoGen IDE 04.07.01来生成 HAL 源代码。 我们根据从 SAFETE-HALCOGEN-CSP 获取的软件安全要求规范(TI-SW-00199-SRS-02)和 HALCoGen 设计文档(TI-SW-00199-SDD-01)审核了生成的源代码。 我们发现了一些缺失的要求、代码/设计不一致、我们还有关于我们发现的其他问题。

我们希望您向我们提供 HAL 支持的负责联系人的电子邮件地址、以便我们可以直接与他联系。 我们的项目日程安排很紧、我们的调查结果并不令人满意、因为我们希望能够解决我们的调查结果。

此致、
Tomas Zimek
霍尼韦尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我将向您发送一封私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线处理问题。