This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166481/tmdshsecdock-error--2131-0x0

器件型号:TMDSHSECDOCK

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我的其中一个 F2837x 控制卡开始出现错误连接问题。 由于我有多个控制卡(所有控制卡都相同)、并且只有其中一个卡存在此问题、我怀疑这是硬件问题。 这是我在尝试午餐调试会话时收到的错误消息:

连接到目标时出错:

(错误-2131 @ 0x0)

无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

(仿真包9.7.0.00213)

此致、

Renan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、如果他们仍然能够正常连接到其他控制卡、这可能是一个硬件问题。 如果是这种情况、我可能无法提供解决问题的方法、但我们可能仍然可以诊断问题。  

    如果客户仍然对调试感兴趣、那么我想知道当您使用 Code Composer Studio 打开 CCS 项目的目标配置、然后使用'Test Connection"选项时会发生什么情况。 这将测试 JTAG 到您的器件的连接、其输出日志可能会提供  一些关于发生错误的线索。 请从"测试连接"发布输出日志。  

    如果客户能够使用示波器查看您的信号、他们应该会看到与我在"测试连接"时相同的模式、由于特定的调试器而具有很小的可变性。 下图显示了 TDO (黄色)、TMS (紫色)、TCK (蓝色)和 TRST (绿色)。 这是"测试连接"序列的开始、我在 TMS 的下降沿将其作为单个序列触发。 所有信号均为3.3V 数字信号。

    如果您更仔细地放大、您应该在开始时看到这种相同的图案。  


    我想知道客户是否看到了不同的东西。 根据硬件问题的类型、我希望 TDO 看起来与我的示波器屏幕截图不同。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    以下是"测试连接"的输出日志:

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    /Users/claudio/.ti/ccs1120/0/0/BrdDat/testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    此实用程序将加载适配器'libjioserdesusb.dylib'。
    库构建日期为'17 2022'。
    库构建时间为'14:27:39'。
    库软件包版本为'9.7.0.00213'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    此错误消息表示 JTAG 扫描路径有问题、器件根本不循环位。 由于 Renan 说此问题发生在控制卡上、因此这不是布线或信号质量问题。 在某种程度上、F2837x 器件本身上的边界扫描寄存器发生故障。 如果您使用示波器探测信号、我们可能会详细了解出现了什么问题、如我在上一次答复中所述。 遗憾 的是、我认为我们不太可能找到不涉及更换硬件的解决方案。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    祝你一切正常、感谢您的回答。 请参阅以下来自 Claudio 的更新:

    我能够在论坛中发布来自"测试连接"的输出日志、但现在无法发布我获得的示波器屏幕截图。 然后、我将把它们发送给您、以便您可以将它们发布给我。
    它们都显示 TMS 信号以及文件名称中指定的 TCK、TDO 或 TRST。

    e2e.ti.com/.../1460.image.zip

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    看起来没有来自目标器件的 TDO 信号、所以器件会受到一些硬件损坏、从而影响 JTAG 功能。 遗憾的是、我认为您必须更换该器件。  

    此致、

    Ben Collier