This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:PWM 波形时钟问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168607/tms570ls1224-pwm-wave-clock-issue

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LC4357

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

HALCOGEN 软件生成 PWM 波、PWM 周期为6250ns、频率为160KHz。

不过、使用示波器测量的输出 PWM 频率约为10k Hz。 也就是说、实际频率为设定频率的1/16、并且示波器正常。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我尝试用客户提到的配置生成客户提到的频率、但我没有遇到客户提到的问题。

    我在 TMS570LC4357 Launchpad 上进行了此测试、因为我没有 TMS570LS1224。

    我正在向您分享我的代码、请将其传递给客户、并让他参考该代码、并对其进行必要的修改、然后再次进行测试。

    如果客户仍面临此问题、请他分享其代码、否则请他对我们的代码进行所有修改。

    e2e.ti.com/.../PWM_5F00_TEST_5F00_LC43.zip

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。