This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:支持的 QSPI 闪存

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168526/am2732-supported-qspi-flash-memory

器件型号:AM2732

您好!

请告诉我可以引导 AM2732的 QSPI 闪存。

TPR12 EVM 采用 GigaDevice 的 GD25B64CWAG。

由于很难购买 GD25B64CWAG、我正在寻找其他制造商的 QSPI 闪存。

请告诉我是否有任何产品已测试为工作。

此致、

原口弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在内部检查 TI 可能已使用我们的闪存驱动程序进行测试并证明工作正常的器件列表。 但是、您可以继续选择任何基于 QSPI 的闪存、该闪存高达256MB、将与 AM273x 集成。 如果您选择开发自己的闪存驱动程序、TI 将为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向闪存所有者核实过、到目前为止我们还没有器件列表、但是我们支持支持支持1-1-4模式的任何器件、这在整个行业中是相当标准的。

    谢谢、
    G Kowshik