This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273GPEVM:40MHz 时钟输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166699/tmds273gpevm-40mhz-clock-out

器件型号:TMDS273GPEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

您好!

请告诉我如何从 EVM 输出40MHz 时钟。

我想向外部 AWR2243提供40MHz 方波时钟。

最好的爬梯

原口弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的田口弘之、

    对拖延表示歉意。

    AM273的 PAD_DF (焊球编号 J1)可通过布线实现 MCU_CLKOUT。 此 PAD_DF 连接到 TMDS273GPEVM 上的连接器 J7引脚4。

    对于要路由到此 PAD_DF (焊球编号 J1)的40MHz、请配置以下寄存器。

    • 要将 PAD_DF 更改为 MCU_CLKOUT、请将 0x020C014C 设置为0x06。
    • 要为 MCU_CLKOUT 选择40MHz 的时钟源(来自  XTALCLK)、请将 地址为0x0214001C 的 MCUCLKOUT_CLK_SRC_SEL 寄存器设置为0x666。
    • 若要解锁时钟、请将地址为0x02140088的 MCUCLKOUT_CLK_GATE 寄存器设置为0x0。

    注意:RCM/TOPRCM 寄存器可能是多位写操作。

    此外、我看到 TRM 中的源时钟存在一些不一致。 我们将对此进行更新。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    感谢您的回复。

    请告诉我另外一件事。

    MCU_CLKOUT 的 XTALCLK 源信号输出吗?

    或者、在获取 PLL 之后、可能是40MHz 除以40MHz?

    此致、

    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的田口弘之、

    是的、当地址为0x0214001C 的 MCUCLKOUT_CLK_SRC_SEL 寄存器设置为0x666时、XTALCLK 被选为 MCU_CLKOUT 的源。

    [引用 userid="534589" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166699/tmds273gpevm-40mhz-clock-out/4394509 #4394509"]要为 MCU_CLKOUT 选择40MHz 的源时钟(来自  XTALCLK)、请将 地址为0x0214001C 的 MCUCLKOUT_CLK_SRC_SEL 寄存器设置为0x666。[/QUESP]

    如果您需要对 MCU_CLKOUT 的选定时钟源进行分频、请查看 使用地址 0x02140048对寄存器 MCUCLKOUT_DIV_VAL 进行编程

    谢谢、

    Tejas Kulakarni