This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:CAN#39;t Run Enet Lwip TCP 客户端示例

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166010/mcu-plus-sdk-am243x-can-t-run-enet-lwip-tcp-client-example

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

我们使用此版本来编译和执行(..\MCU_PLUS_SDK_am243x_08_04_00_17\examples\networking\lwip\enet_cpsw_tcpclient),   

我们得到在 AM243X-LP 板上运行的实际日志, 但它与 Enet Lwip TCP 客户端示例的示例输出不同

我的客户端无法获取 DHCP 分配的 IP 地址。  (Enet if up 事件。 本地接口 IP:169.254.158.152)

红色字表示不同的 TI 样片输出

采样输出

===================================
CPSW LWIP TCP 客户端
===================================
启用时钟!
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:1的 MAC 地址分配从4减少到2
MDIO_OPEN:启用 MDIO 手动模式
EnetPhy_bindDriver:PHY 0:OUI:080028型号:23 Ver:01 <->'pesd 83867':好的
PHY 0处于活动状态
启动 lwIP 时、本地接口 IP 已启用 DHCP
主机 MAC 地址:ac:1f:0f:84:0c:D4
[LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动
[LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
Enet if up 事件。 本地接口 IP:0.0.0.0
正在等待网络启动...
正在等待网络启动...
Cpsw_handleLinkUp:端口1:链路上行:1Gbps 全双工
MAC 端口1:链路打开
网络连接事件
正在等待网络启动...
正在等待网络启动...
正在等待网络启动...
正在等待网络启动...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的查询。

    让我在我们最后重现问题后再谈这一点

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请检查以下各项:

    1.如果您使用的是8.4中的最新 SBL 脚本,请同时提供以下信息:

    您能不能提及您正在使用的 am243lp 的电路板版本(E1/E2/E3)

    您可以在电路板上找到类似的数字:PROC109E1 (电路板上的数字是多少)

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我们会将此问题标记为已解决、因为您使用的电路板为 E1/E2版本。 MCU SDK 8.4仅支持 E3版本。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh

    我在板版本3((  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuri、

    您能否创建一个新主题并添加有关查询的详细信息。 我将拿起螺纹。  

    BR

    Nilabh A.