This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:Halcogen 和 ARM-CGT-CLANG。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, ARM-CGT, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167682/arm-cgt-halcogen-and-arm-cgt-clang

器件型号:ARM-CGT
主题中讨论的其它部件:HALCOGENTMS570LS3137

您好!

我注意到 HALCogen 生成的代码与 ARM-CGT-CLANG 不兼容。

关于这一专题的其他相关员额是旧的,不是结论性的。

(+)编译器/ARM-CGT:基于 llvm 的新编译器和工具支持-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

(+) ARM-CGT:在 ARM-CGT-CLANG 中生成代码-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

是否计划对 HALcogen 工具进行任何升级以与 ARM-CGT-CLANG 兼容?  

此外、请告诉我、是否禁止使用 ARM-CGT 向前推进?

我们可以期待对旧版 ARM-CGT 编译器的支持多长时间?

提前感谢。

此致、

Anudeep Varada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定您使用的 TI 器件。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS3137

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542802" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167682/arm-cgt-halcogen-and-arm-cgt-clang ]HALcogen 工具是否有任何计划升级以兼容 ARM-CGT-CLANG?  [/报价]

    我们不必升级 HalCoGen 即可与 clang 编译器兼容。

    [引用 userid="542802" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167682/arm-cgt-halcogen-and-arm-cgt-clang ]]可以告诉我是否禁止使用 ARM-CGT 向前推进?
    Unknown 说:
    ]我们可以期待支持旧版 ARM-CGT 编译器多久?

    TI Arm 编译器工具(ARM-CGT-XX) 将根据需要继续维护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    在这种情况下、您能告诉我我们如何使用 ARM-CGT-CLANG 编译 HALCOGEN 生成的代码吗? 有 多个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的拼写错误:

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167682/arm-cgt-halcogen-and-arm-cgt-clang/4393927 #43927"]我们不必升级 HalCoGen 即可与 clang 编译器兼容。

    我们没有升级 HAL 的计划...