This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索支持 SafeRTOS 和 SIL 的合适 MCU

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163578/searching-for-a-suitable-mcu-that-has-safertos-and-sil-support

你好!

IAM 正在为电动交通项目(脚踏电动自行车)搜索合适的 MCU。 控制器需要符合以下要求:

  • MCU 需要符合 SafeRTOS 和 SIL 级别
  • 电动发动机和电动发电机信号调节
  • CAN 总线兼容
  • 显示兼容(LCD 或 TFT)
  • ADC/DAC 特性
  • 蓝牙和 WiFi (可选)
  • MEMS 兼容

我很乐意提出建议。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    请查看 https://www.ti.com/product/AM2634-Q1 、它涵盖了您列出的许多要求:

    • 以 SafeRTOS 支持和 ASIL-D 为目标
    • 通过控制子系统实现高级控制信号调节、包括紧密集成的 ADC 和高分辨率 PWM
    • 4个 CAN-FD
    • 5个12位4MSPS ADC、1个 DAC、专用 DAC 基准、适用于所有片上比较器

    我不知道您的意思是 MEMS 兼容性或需要什么 MCU 功能、但除了该功能缺失之外、显示接口是显示接口。  

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的回答。 MEMS 表示 Micro-Electro-Mechanical 系统、用于结合机械和电气读数或仅提供电气信号的机械读数的小型传感器。

    我将看看你的建议。

    此致

    Benjamin