This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:如何同时使用 cpsw 和 PRU-ICSS 的 EMAC?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167688/am3359-how-can-i-use-the-emac-of-cpsw-and-pru-icss-at-the-same-time

器件型号:AM3359

我想将 PRU-ICSS 的 EMAC 和 CPSW 的 EMAC 与使用 AM3359的定制板同时使用。
但是、IP 设置仅适用于 PRU_ICSS 的 PHY、不能为 CPSW 的 PHY 设置 IP。
我应该怎么做?

哦、和
当我检查调试时、似乎创建了 CPSW 的 MAC 地址。

换句话说、我已经上传了 PRU 和 CPSW_EMAC 的驱动程序、完成了基本设置、甚至设置了 PRU_EMAC 的 IP。

因此、设置 CPSW 的 IP 将解决所有问题。

我使用"NDK_3_61_01_01"、"PDK_1_0_17"

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kwang min ha、您好!

    感谢您的查询。

    是否有问题或您是否共享解决方案?

    此致、

    Seenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到了仅使用 PRU EMAC 或仅使用 CPSW 的 EMAC 的示例、但看不到同时使用 PRU 和 CPSW 的示例。

    但我将同时使用 PRU 和 CPSW 的 EMAC。

    即使我在 app.cfg 中放置 IP、它也会分配给 PRU 的 EMAC、我尝试将其放入代码中、但我不知道需要更改什么变量才能将 IP 分配给 CPSW 的 EMAC。

    换言之、我想找到一种分配 IP 的方法来同时使用 CPSW 的 EMAC 和 PRU 的 EMAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kwang min ha、您好!

    感谢您的解释。

    我现在请专家参加。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过添加上述代码、我们成功连接到 CPSW EMAC 并对其进行 Ping 操作。

    但是、PRU 的 MAC 已断开连接。

    如果将其设置为下面的注释部分、则只能将其连接到 PRU...

    我认为此问题是连接到 PRU 或 CPSW 的、但未设置 IP。

    我真的想知道如何设置每个 IP。

    谢谢你。