我想将 PRU-ICSS 的 EMAC 和 CPSW 的 EMAC 与使用 AM3359的定制板同时使用。
但是、IP 设置仅适用于 PRU_ICSS 的 PHY、不能为 CPSW 的 PHY 设置 IP。
我应该怎么做?
哦、和
当我检查调试时、似乎创建了 CPSW 的 MAC 地址。
换句话说、我已经上传了 PRU 和 CPSW_EMAC 的驱动程序、完成了基本设置、甚至设置了 PRU_EMAC 的 IP。
因此、设置 CPSW 的 IP 将解决所有问题。
我使用"NDK_3_61_01_01"、"PDK_1_0_17"
谢谢你。