This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SDK 何时支持此器件?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167582/am2431-when-will-the-sdk-support-this-part

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:AM2434

我目前可以 为 AM2434创建示例工程、但不能为2431创建示例工程。  何时能够为2431创建示例项目?  

或者、是否可以创建一个也适用于2431的以2434为目标的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    SDK 支持 AM243x、该器件构成了其中的所有器件。 因此、您可以使用该项目、即使它是为 AM2434构建的。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能再显式一点吗?  如何为 AM2431创建项目?  这些是我在新项目向导中看到的选项:

    • AM2434_ALV
    • AM2434_ALX
    • AM243x_GP_EVM
    • AM243x_Launchpad

    为了为2431创建一个项目、我应该选择以下哪一项?  请注意、我需要在我们自己的定制板上而非 launchpad 上为该部件创建一个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    您需要在 AM2434_ALV 和 AM2434_ALX 之间进行选择。  这取决于芯片类型。 如果您具有与 launchpad 相同的芯片类型、则需要选择  AM2434_ALX  或其他选项。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的项目使用 ALV 变体。  那么  、您说我可以创建一个以  AM2434_ALV 为目标的项目、它将在 AM2431_ALV 上"只工作"吗?  当我尝试在 AM2431上对其进行编程时、我使用 CCS 生成的二进制文件是否起作用?  CCS 中是否需要进行任何特殊设置,以确保它知道我将只在1个内核上运行(因为2431只有1个内核)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    只需为 AM2434_ALV 创建单核项目 、它将为单核创建*。appimage 格式、您的 RBL 和 SBL 将以相同的方式工作。

    请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦我们获得硬件、我会尝试一下、但遗憾的是、这还没有一段时间。  您对这种方法有多大信心?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    您可以尝试由 MCU_PLUS_SDK 提供的 Hello World 示例。 默认情况下、这是单核应用。

    此致、
    Aakash