This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:具有 DDR4存储器的 VTT 终端

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167338/am2434-vtt-termination-with-ddr4-memory

器件型号:AM2434

如果使用 DDR4、是否需要 VTT 终端?

以下主题提到、在 AM62x 情况下、单个 DDR4器件不需要 VTT 终端。

e2e.ti.com/.../am623-single-x8-ddr4-chip

在下面的应用手册中、DDR4存储器似乎需要 VTT 终端。

www.ti.com/.../spracu1a.pdf

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke、我们尚未在没有 VTT 的情况下验证 AM64x/AM243x、因此应用手册仍然显示了相关要求。  但是、如果客户在设计时没有 VTT、强烈建议执行信号完整性仿真、以确保设计中具有适当的眼图裕度。

    此致、

    James