This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237D5PM:在 CCS 之外调试 tiarmclang 二进制文件

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167456/tm4c1237d5pm-debugging-a-tiarmclang-binary-outside-of-ccs

器件型号:TM4C1237D5PM

您好!

是否可以使用 tiarmclang (ARM-CGT-CLANG)工具进行编译/编译并使用 GDB 进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="541950" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1167456/tm4c1237d5pm-debugging-a-tiarmclang-binary-outside-of-ccs ]\n 是否可以使用 tiarmclang (ARM-CGT-CLANG)工具进行编译/编译并使用 GDB 进行调试?  [/报价]

    从编译器的角度来看、这应该是可能的。 请注意、在 Tiva 器件上使用 GDB 进行调试不是我们官方支持的。 如果你这样做,我们就不能提供太多帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否在 Code Composer Studio 之外提供官方支持的独立调试接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 CCS 之外、您还可以使用其他第三方工具。 我会将此主题提请器件专家注意、他们可以提供更多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jairo 您好、

    定义"官方支持"可能会有所帮助。 我们拥有各种可支持 TM4C 器件的第三方工具、例如 IAR 和 Kiel、但如果您要求的是德州仪器支持的解决方案、其中我们对调试接口有详细的了解、可以提供深入的支持、那么唯一的答案就是 Code Composer Studio。

    此致、

    Ralph Jacobi