This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDTT3与 TM4C1294NCPDTT3比较

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129CNCPDT, TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166960/tm4c129cncpdtt3-vs-tm4c1294ncpdtt3

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTTM4C129CNCPDTTM4C129DNCPDT

您好,  

我目前正在使用  TM4C1294NCPDTT3,它运行良好,由于提前期很长,我计划使用 TM4C129CNCPDTT3,因为它在 TI 库存中可用,您能不能建议会产生什么影响,因为我可以看到它是引脚对引脚可替换的。 由于我还必须处理固件,因此快速回复将非常有用。 我卡在@生产阶段。    

高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    这些器件不是引脚对引脚兼容的。 TM4C1294NCPDT 包含一个以太网 PHY、该 PHY 需要额外的 VDD 和 GND 连接以及 RBIAS 勘误项。

    在软件方面、TM4C129C 具有硬件安全外设、TM4C1294中不存在这些外设。 如果您不使用任何类似 AES 模块的模块、则它将是软件兼容的。 但是、如果您使用这些功能、则需要更新固件以删除这些功能。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     关于 TM4C129DNCPDTI3,我知道温度 会有很大的影响,但我觉得还可以,功能应该可以,这似乎非常接近我的要求 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    TM4C129CNCPDT 和 TM4C129DNCPDT 引脚对引脚兼容、您可以正确了解 TT3与 TI3可订购产品之间的温差、但如果可以 、则可以使用 TM4C129DNCPDTI3作为直接替代产品、而无需更改硬件或软件。

    此致、

    Ralph Jacobi