This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:使用 UCD3138测试适配器和 GUI 测试 TMS570LS1227

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, UCD3138, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166951/tms570ls1227-testing-tms570ls1227-with-ucd3138-test-adaptor-and-gui

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: UCD3138HALCOGEN

您好!

我想在 TMS570LS1227 Hercule 开发板的 I2C 总线上测试我的 PMBus 项目。

为此、我想使用 UCD3138的 Fusion Design GUI 及其 USB 测试适配器(HPA172)。

我应该遵循哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fusion Design GUI 支持基于 UCD3xxx 数字电源控制器的电源解决方案的评估和开发。
    您可以使用 HALCoGen 生成 I2C 驱动程序、并参考 HalCoGen 中的 I2C 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 halcogen 来创建 i2c 总线。

    但现在我想使用 Fusion 设计 GUI 进行通信、提供命令、观察变量、检查它是否响应我的命令等  

    例如、我正在为 TI 适配器和 HDK 制作新的连接电缆以使用 GUI。 但是、当我将 GUI 连接到 UCD 时、单击'Device ID'命令、它会自动查找 UCD 器件。 如果它能找到 HDK、请确认。 我应该创建一个配置文件还是类似的文件?  

    或者、我需要做其他事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、UCD31x 在 ROM 中具有基本的 PMBus 或 I2C 固件、用于启动 PMBus 或 I2C 通信。  

    您需要使用 I2C 驱动程序对 TMS570LS12x 进行编程、以处理来自另一个 I2C 器件的命令。 我不确定  Fusion Design GUI 中的命令是否与 I2C 通信协议完全兼容。