This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:交换机模式的 MAC 地址

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, AM2432, AM2434, AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:DP83826E、 AM2434、 AM3357

您好、专家、

我需要澄清哪些人需要在 我们使用 ICSS EMAC 和交换机模式的最终产品中提供 MAC 地址值。 这是一个根本性的问题,但我想与你确认这一点。

我假设我们的产品可以使用 TI 提供的 MAC 地址、因为我们使用的是 TI PHY 芯片 DP83826E、但是、我的想法似乎有不同的选择。 请您对此进行澄清吗?

供参考、这是我们为 ICSSEmacParams 的 Mac ID 分配测试 MAC 地址的测试代码。

而且、当我执行如下的 arp 命令时、我能够看到测试代码中分配的 Mac 地址工作正常。

如果您能分享您对我的问题的了解、我将不胜感激。

此致、

Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode "]我需要说明谁需要在 最终产品中提供 MAC 地址值

    对于 TI EVM、您可以获取 TI 提供的 Mac 地址。 MAC 地址存储在 EEPROM 中。 请在(4.6.2): https://www.ti.com/lit/ug/spruj12b/spruj12b.pdf?ts=1666685592012&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM2434上的电路板用户指南中找到更多信息

    [引用 userid="506396 " URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode ]我假设我们的产品可以使用 TI 提供的 MAC 地址、因为我们使用的是 TI PHY 芯片 DP83826E、但是、我认为这种选择与我的想法不同。 请您对此进行澄清吗?[/引述]

    TI PHY 芯片不包含 MAC 地址。 您也可以使用您自己的 Mac 地址、就像上述情况一样。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    感谢您的快速回复。

    [引用 userid="500225" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4380580 #4380580"]对于 TI EVM、您可以获取 TI 提供的 Mac 地址。 MAC 地址存储在 EEPROM 中。 请在电路板用户指南中找到更多信息

    我可以从 EEPROM 中看到 TI EVM 的 MAC 地址为70-ff-76-1e-64-ea。 但是、您对这个简单问题的回答仍然不清楚。 "谁需要为  最终产品提供 MAC 地址值?"

    您的意思是、对于我们的所有产品、我们的公司可以使用 TI 提供的 MAC 地址吗?

    同样、您能否告诉我、谁需要为  最终产品提供 MAC 地址值? TI 或我们的公司?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4380978 #4380978"]需要为  最终产品提供 MAC 地址值的用户

    这是您必须做出的选择、通常公司使用自己的 Mac 地址、但 您始终可以使用 TI Mac 地址。

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4380978 #4380978"]您的意思是、对于我们的所有产品、我们公司可以使用 TI 提供的 MAC 地址

    仅当它们中包含 TI SOC 时。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    感谢您的澄清。 我们的产品将使用 TI SOC、更喜欢使用 TI Mac 地址。

    您能否为我提供有关如何从 SOC 读取 TI Mac 地址并根据我们的产品分配该地址的指南?

    我们是否需要可用的 TI Mac 地址列表?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4381251 #4381251"]您能为我提供一份如何从 SOC 读取 TI Mac 地址并根据我们的产品分配该地址的指南吗?

    如前所述、TI 电路板/EVM 将具有 EEPROM (不在 SOC 上)、其中 MAC 地址将熔丝。

    对于任何其他情况、您需要获取自己的 Mac 地址。

    BR

    Nilabh A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    您是否意味着 TI MAC 地址只能用于 TI EVM、而不能用于使用 TI SOC 的客户电路板?   

    请再次确认我们的公司是否可以使用 TI SOC (AM2432)将 TI MAC 地址用于我们的最终产品。 我认为您说的是"不"、对吧?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4381336 #4381336">您是否意味着 TI MAC 地址只能用于 TI EVM、而不能用于使用 TI SOC 的客户电路板?  [/报价]

    正确。

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4381336 #4381336">请再次确认我们公司是否可以使用 TI SOC (AM2432)将 TI MAC 地址用于我们的最终产品。 我认为您说的是"否"、对吗?

    正确

    如果我在上述回复中听起来不清楚、我会道歉。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    我想与您一起查看下面的帖子、

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/328939/mac-address-in-sitara-device

    根据此帖子、AM3357 似乎具有 TI MAC 地址。 如果 AM2434具有 AM3357等 MAC 地址、您能否再次告诉我?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    请让我返回、了解内部团队的更多信息

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    我找到了 AM2434 MAC 地址的寄存器。 我想我们可以从下面的地址读取 TI MAC 地址。 因此、我们可以关闭该线程。  如果不正确、请告诉我。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    [引用 userid="506396" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4386354 #4386354)]我找到了 AM2434 MAC 地址的寄存器。 我想我们可以从下面的地址读取 TI MAC 地址。 因此、我们可以关闭该线程。  如果不正确、请告知我。

    你是对的。 SOC 内 CPSW 的这些 MAC 地址。 对于 am243,它是 CPSW3g (双端口交换机),因此是2个 Mac 地址, 一个 Mac 地址。 如果您不打算在应用中使用 CPSW、则可以继续使用它、并将其用于 ICSSG。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    [引用 userid="500225" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164589/am2432-mac-address-for-switch-mode/4390330 #4390330"]2 Mac 地址[/quot]

    我只能从偏移量0x200U 和0x204U 中找到一个 MAC 地址。 您能告诉我如何读取两个 MAC 地址吗?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonil、

    它是 CPSW 的唯一电子保险丝。 在那里更正自己的一个1 Mac 地址。