This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:引导问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166432/tm4c129xnczad-booting-problem

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我正在使用 TM4C129XNCZAD 控制器。 最初、我加载了程序、其中使用内部时钟源来锁定 PLL。 然后、它按预期工作。

然后、我意外地对另一个程序进行了编程、其中该程序使用外部时钟源(连接在 OSC0和 OSC1)引脚。 但在我的电路板中未安装晶体、但示波器0和 OSC1引脚通过12PF 电容器接地。 然后、我的电路板停止工作。 从那时起、我无法连接到 JTAG。 我收到错误1170-无法访问 DAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mounika、

    您将需要解锁器件以清除错误的时钟设置、从而使 CPU 重新运行。

    根据您使用(ICDI 或 XDSxxx 调试器)对电路板进行编程的内容、您可以使用 JTAG 用户指南的第5.3.1节或第5.3.2节了解有关如何执行器件解锁过程的步骤: https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi

    感谢您的回复。它工作正常。